This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC131M03:UL 文件 E181974 的状态

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC131M03

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1614984/amc131m03-status-of-ul-file-e181974

器件型号: AMC131M03

您好:

我们将在新产品设计中使用 AMC131M03DFMR、通过认证流程、我们发现数据表显示“待处理“、可在文件 E181974 中包含 AMC131M03。  您能否提供 UL 文件将更新以包含此部件的时间表?

感谢您的支持。

Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    该器件在 UL 认证中列为“AMC13XM0X"。“。  

    在数据表中、VDE 显示为“待定“、因为该标准最近从–11 更新为–17、因此是最近更新日期。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Alexander — 这回答了我们认证中的开放式问题。  

    Kyle