This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9229:单路输出模式下的 SMPL_SYNC 信号和抽取滤波器行为

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9229

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1615458/ads9229-smpl_sync-signal-and-decimation-filter-behavior-in-1-lane-output-mode

器件型号: ADS9229

尊敬的 TI 团队:

我们在 DDR、单路输出模式下使用多个 ADS9229、平均值为 2。 输入 SMPL_CLK 为 20MHz。  

我们尝试使用 SMPL_SYNC 输入来同步多个 ADS9229 器件。 在读取数据表时、我注意到图 7-4 未显示在 1 个通道中输出两个通道时的预期 ADC 数据帧行为。 我的问题是:

  1. 从 SMPL_SYNC 置为有效到第一个有效数据输出需要多少个 SMPL_CLK 周期? 它总是一样的吗?
  2. ADC 是否始终先发送通道 A 数据、之后发送通道 B 数据?
  3. 您是否有任何与图 7-4 类似的图、其中显示了抽取= 2 时单通道模式下的数据帧?

除此之外、我还有另一个问题: 如果 SMPL_SYNC 的阶段在正常操作期间发生变化、预期会出现什么行为? ADC 是否会进入断电模式? 在 SMPL_SYNC 在新相位稳定后、ADC 开始正常运行的最长持续时间是多少?

提前感谢您的帮助。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu Hell  

    欢迎来到 TI 的 E2E 论坛、感谢您的提问!  

    ]从 SMPL_SYNC 置为有效到第一个有效数据输出需要多少个时间? 它总是一样吗?

    这取决于抽取/FCLK 速度以及 ADC 的 GCLK 之间的延迟。  这会 在 ADC 之间花费±1-2FCLK 周期~相位延迟

    根据具有最后一个 FCLK 上升信号的 ADC、它应在 SYNC 脉冲后的第 2 个上升沿对齐。  

    ADC 是否始终先发送通道 A 数据、然后发送通道 B 数据?

    是的

    您是否有任何与图 7-4 类似的图表、其中显示了抽取= 2 时单通道模式下的数据帧?

    单通道模式看起来应该相同、DCLK 速度和时钟计数发生变化、以使两个通道数据输出。

    如果 SMPL_SYNC 的阶段在正常操作期间发生变化、预期行为是什么? ADC 是否会进入断电模式? SMPL_SYNC 在新阶段稳定后、ADC 开始正常运行的最长持续时间是多少?

    SMPL_SYNC 脉冲需要与 SMPL_CLK 的下降沿对齐 (SUS_SYNC_SMPLCLK 和 THT_SYNC_SMPLCLK )。 如果相位变为在具有足够建立和保持时间的情况下无法在下降沿锁存的相位、则可能不会发生同步。  

    您是指 SMPL_CLK 吗? 器件确实需要持续 SMPL_CLK、否则将进入断电模式。  退出断电模式后、应考虑类似于 TPU 的延迟。  

    此致、  

    Yolanda