This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80516:菊花链

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8688, DAC80502, DAC80516, DAC80508, ADS9324, AMC7924

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1618087/dac80516-daisy-chain

器件型号: DAC80516
Thread 中讨论的其他器件: DAC80502DAC80508、ADS8688、 ADS9324AMC7924

大家好:  

我目前正在使用一个具有 18 节电池的器件、 我需要为每个电池配备一个 DAC、我想知道您是否有一个 16 通道的 DAC、该 DAC 可以在菊花链上与双通道 DAC 配合使用? 也可以通过菊花链实现 18 个通道。

顺便说一下、DAC 必须具有 SPI 和 5V 电压。

 

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Helena:

    DAC80516 数据表并未具体说明它可以采用菊花链、但我们的一名工程师几个月前对其进行了测试、菊花链正常工作。 对于您的 18 节电芯、您应该能够将 DAC80516 与 DAC80502 相结合。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Helena:

    在查看数据时、DAC80516 菊花链似乎存在干扰。 我今天将测试菊花链功能、以确认它是否实际正常工作。

    同时、您可以查看 DAC80508 器件。 它有 8 个 DAC 输出、数据表指定其支持菊花链。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Helena:

    我已经重新测试了 DAC80516、它不支持菊花链。 DAC80508 您会非常幸运。

    我们有其他器件支持 24 个以上的 DAC、但它们是组合 ADC 而不在线的更复杂器件。 如果您感兴趣这些声音,请告诉我,我可以让您与我们的营销团队联系。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、  

    首先,感谢您提供的所有信息,这是真的很有帮助,真的很有趣。

    我确实对您推荐使用 24(或+)通道器件感兴趣。 但我担心的是你说它们更复杂,但你的意思是什么?

    此外,你有数据表或其他东西给我看吗?  

    谢谢您、  
    H é l é na.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次大家好:  

    我对其他器件 ADS8688 也有疑问、  

    解释说、它是一个在 AIN_XP 至 AIN_xGND 引脚上支持差分信号的 ADC、但我有一个问题。

    对于我们的应用电池包系统仿真(我是 Schaeffler 工程师)、我们必须对电池进行仿真、并希望读取每节电池的电流和电压。  

    但例如、电芯 4 上的接地是电芯 3 的输出、因此电压不是 0V。 是否可以在 AIN_xGND 引脚上施加不等于 0V 的电压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次大家好:  

    很抱歉、您是否有仅为 5V 供电的器件、例如具有更多输入的 ADS8688? 我找到了 ADS9324、但它也有一个 1.8V 电压输入...

    有任何疑问吗? 我需要 ADC 恰好有 36 个输入(当然是差分输入)。

    祝您愉快、  

    H é l é na.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Helena:

    您可以在此处查看我们一些更专业的器件: 集成型精密 ADC 和 DAC 产品选择|德州仪器 TI.com

    这些是具有多个 DAC 输出和 ADC 输入的高密度器件。 遗憾的是、DAC 团队没有很多差分输入 ADC 器件。 我认为一些器件具有一些差分通道、但这些器件更适合常规电压监控。  

    如果您需要高密度差分 ADC 器件、您将更幸运地与 PADC 团队交谈。 与我们的通用 DAC(DAC80508 等)相比、我们的高密度 DAC(例如,AMC7924 具有 24 个 DAC 输出)将大得多且分辨率更低、但其其他特性可能会有所帮助(单端 ADC 和 GPIO 引脚)

    谢谢、
    Erin