This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115-Q1:用于电压测量的 ADC

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP90080-Q1, ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1618054/ads1115-q1-adc-for-voltage-measurement

器件型号: ADS1115-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS1115、LMP90080-Q1

您好、

我计划使用 ADS1115 ADC 在负载处测量电压、并将此电压转换为数字信号、然后通过 I2C 将其发送到微控制器、用于电压补偿应用。

您能不能告诉我上述 ADC 是否可以用于此目的、如果您有任何此 ADC 用于电压测量的应用文档、可以发送给我。

 

谢谢

Bharati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bharati:

    感谢您关注我们的 ADC!  

    使用 ADS1115 进行电压测量非常常见、应该能够如上所述正常工作。 ADS1115 数据表的应用部分可能是一个很有用的起点。

    另一个有用的资源可能是 ADS1115L (低电平 I2C) 数据表应用部分、其中包含电压监控示例。 请参阅下图。

    此致、  

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 根据数据表、该 ADC 可以在高达 125°C 的温度下工作。 您有可能在 125 摄氏度以上测试过此器件。 我们需要使用该器件在 135°C 下工作。 或者是否有任何类似类型的 ADC、最高可达 135 兆赫兹?

    谢谢

    Bharati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bharati:  

    ADS1115 的建议运行条件指定了 125°C 下的最高工作温度。 虽然绝对最大结温是 150°C 的功能性能、但在指定的工作条件之外无法保证精度和长期性能。  在超出建议运行条件的情况下使用 ADS1115 确实存在风险。  

    LMP90080-Q1 的额定功率高达 150°C。 LMP90080-Q1 具有 16 位、支持 SPI 通信、但与 ADS1115 相比、它具有一些更多功能、例如扩展多路复用器、电流激励源和外部基准引脚。  

    我们还有一些额定温度为 高温 (HT)的器件、其中一个是 ADS8320-HT 、这是一款额定温度高达 210°C 的 16 位 ADC。 但是、通信采用 SPI 而不是 I2C。  

    此致、  

    Andrew