This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC71416:输出噪声

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1618748/dac71416-output-noise

器件型号: DAC71416

您好、

是受集成输出缓冲器或内部电压基准限制的 DACx1416 器件的输出噪声。 外部低噪声基准是否会提高噪声性能?

谢谢

 Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hans:

    假定采用“无噪声“外部基准来指定 DAC 输出噪声。  因此、假设您确定的噪声基准低于内部基准、那么您将具有更好的噪声性能。 DAC 输出噪声主要由输出放大器和反馈中会产生热噪声的配套电阻器决定。  该噪声与基准噪声不相关、您预计会在这些非相关噪声源之间产生影响的附加噪声。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Paul