This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2518:器件无法引导

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TLA2518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1618324/tla2518-device-does-not-boot

器件型号: TLA2518

我们的系统在背板上的每张卡具有 TLA2518。

上电时、我们有插槽、其中 TLA2518 无法按预期运行。 安装多个卡时、驱动 GPIO7 等简单操作不起作用。 单个卡在一个时间工作良好,并检查每个设备的 NCS 在 2.5gsps 范围,我们确实只能看到一个选择在任何时间。

这些相同的子卡在其他背板插槽中工作正常、从而使我们相信器件不会因 ESD/EOS 损坏。  

在将 SPI 时钟减慢至<500kHz 并在 nCS 转换和时钟边沿之间添加 1ms 延迟后、观察 TLA2518 器件在工作时隙和非工作时隙中的信号、我们没有看到任何改善。 SPI 模式为 0 0 、时钟空闲低电平、数据在上升沿采样/在下降沿转换。

令我们惊讶的是、我们能够读取安装在通常不工作的插槽中的 TLA2518 器件的寄存器。 我能够在不工作的 TLA2518 上转储寄存器值、而该器件无法正常工作。  

比较工作时隙和非工作时隙中的寄存器、我们会看到以下内容  

系统状态寄存器  工作 0x81 不工作 0x80 — 仅在正常器件上检测到 BOR/POR

常规配置寄存器工作 0x00 非工作 0x08 — 位 3 被保留、但 TI 多年前发布的“TLA2518.h"将“将该位列为启用 i2c 时钟延展。 TLA2518 被列为 SPI 接口、只是因为我认为 I2C 功能不完善。

通道选择寄存器工作 0x00 不工作 0x09 — 不存在的通道,因为通道为 0-7、但通道选择描述为 4 位、可支持多达 16 个通道。

从这些寄存器值中、我有 2 个问题:

  1. 有效上电复位的最小斜坡速率是多少?
  2. 是否有引脚搭接功能可以使 TLA2518 在测试模式下或在启用 i2c 接口的情况下进行引导、并且我们会在电源轨启动或总线状态时无意中进入此模式?

非常感谢

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    您是否能够分享该问题的任何示波器或逻辑分析仪捕获结果?

    BOR 位通常预计在上电期间设置。 您能否共享在上电时完成的任何配置以及该位是否被清除?

    在电源行为或数字线路方面、正常插槽和坏插槽之间是否存在任何差异? 为了进行澄清、问题只会在某些器件上发生、而这些特定器件可能会在给定插槽的情况下通过或失败。 良好的器件永远不会表现出这种行为、对吧?

    为了回答这些问题、据我所知、TLA2518 预计没有最小电源斜升速率、并且 I2C 和 SPI 器件在物理上进行了修整并以不同的方式接线、因此不存在接口未按预期出现的风险。

    此致、
    Joel