This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3908S025:NC 引脚连接

Guru**** 2958380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1619214/adc3908s025-nc-pins-connection

部件号: ADC3908S025

您好:

NC 引脚 的说明在数据表中是相互矛盾的。

所有这些引脚是否都应连接到 GND?

谢谢!


image.png
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    抱歉混淆、请将这些引脚接地。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    您还能否确认引脚 14、15、它们是双通道器件中的通道 B。 对于 ADC3908、它们应该接地还是保持未连接状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    对于这两个引脚、我建议不要连接它们、或者设置将 0.1uF 电容器接地到每个引脚的配置。

    此致、

    Rob