This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08D1000:高温时噪音很严重

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1607740/adc08d1000-noise-is-severe-at-high-temperatures

部件号: ADC08D1000

您好的团队、

我们的测试验证 AD 转换器在高温环境下是否正常工作。
我们知道、该器件在高温下表现出更低的 SNR。
然而、从一定数量开始、高温运行期间就开始出现异常噪声。
由于冷却可以解决噪声问题、因此我们认为器件是原因。
我们没有特定的 PCN、并且不相信器件已发生更改。 是否有任何可能的原因?

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    请发送一些特定的 FFT 图、以便我们可以对您的温度范围用例中的好器件和坏器件进行量化。

    这将有助于我们更好地了解问题所在。 此设备上没有与您的问题相关的 PCN。

    ADC 在高温下是否处于隔离状态? 整个电路板?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    感谢您的答复。
    我很抱歉的解释。
    我的意思是“噪声“、是指输出值的波动。
    我将展示 OK 和 NG 输出及时间之间的关系。

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    可能出现的情况之一是 ADC 和/或任何周围电路可能会影响 ADC 性能。

    当电路板承受极端温度时、有时焊接或组装不良会表现出间歇性连接。

    如果您认为这仍然与 ADC 相关、请查看并确保器件中心的紧急点具有可靠连接。

    如果你想发送一些 gerber 文件给我审查,请做.  

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    感谢您的答复。

    ‑、您能否就从无铅焊料调平器到 OSP(水‑可溶性预 助焊剂)的表面粗糙度变化澄清以下几点?
    1. 切换到 OSP 时、特征的变化是否可能导致我们观察到的症状等症状?
    2. 在这种‑下、无铅焊料调平器是否考虑推荐的表面粗糙度?
    3. 如果您有任何意见、意见或建议、我们非常感谢您的反馈。

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    您是否怀疑 ADC 器件上的无铅涂层是问题所在?

    其他一些问题:

    是否所有电路板/器件都出现此问题?

    您是否在装配室对电路板进行了 X 光检查、以确保所有零件都正确放置?

    ADC 器件下方有一个大的接地焊盘。 如果这未以可靠的方式连接到 PCB、则也可能是原因、因为器件经历不同的温度。 如果您希望我们检查布局、请通过光绘文件或一些屏幕快照发送。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    当我们检查组装时、似乎焊料量不足。 因此、我们想提出几个问题。

    是否有可接受的焊料可湿性的指南或标准?
    在多大程度上可接受电气/机械连接而不会导致问题?
    此外、芯片的允许温度范围是多少?

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    对于第一个问题、这将由您的装配厂确定。

    对于第二个问题、您肯定需要确保中心焊点/接地可靠地焊接到 PCB 上。 组装厂应能够在器件焊接到 PCB 上后对器件进行 X 射线扫描、以查看是否存在任何空隙。

    对于第三个问题、数据表中提供了此信息。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    感谢您的答复。

    关于中心电子焊盘/接地的焊接、我想更好地了解验收标准。
    您能否告知、多大程度的焊料可湿性或空隙被认为是可接受的、并且不太可能导致问题? 我们已经通过 X 射线检查了焊点、但我们很难判断观察到的情况是否存在问题。 如果有任何通用准则或标准、我们将感谢您的指导。

    此外、关于内核温度、您能告诉我们可能开始发生功能问题的温度水平(而不是绝对故障水平)吗?
    数据表指定了最大额定值、但我们假设这些代表损坏或故障限制。 我们想从可靠性的角度了解建议的或安全工作范围。

    此致、
    Ryu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    #1:请参阅以下随附的文章、了解 epad 建议、请参阅第 1-3 页。

    e2e.ti.com/.../6661.AN_2D00_1142_2D00_HSLayout.pdf

    #2:请参阅下面的 pic、了解数据表中所示的 ADC 工作额定值。

    此致、

    Rob