This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:测量 0~5V

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08, ADS1256, ADS114S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1617068/ads124s08-measure-0-5v

器件型号: ADS124S08
主题中讨论的其他器件: ADS1256ADS114S08

您好的团队、

如果我需要测量 0V 至 5V 信号、绝对有必要施加外部 5V 基准电压吗? 还有其他方法可以实现这一目标吗? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang Jimmy

    如果传感器/输入信号使能、则可以实施伪差分测量。 例如、如果要测量放大器的单端输出、可以使用 REFOUT 引脚(来自集成电压基准)、使用 2.5V 电压将 ADS124S08 AINN 引脚偏置。 然后、您将测量相对于 2.5V 的 0-5V 信号、因此从 0-2.5V 的信号为负差分电压、而从 2.5V-5V 的信号为正差分电压。 这是理想选择、因为 ADS124S08 使用双极编码方案、因此您可以利用 ADC 满量程范围

    此配置如下图所示

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    那么、这样只能使用 6 通道吗? 对吗?  客户具有 8 通道信号、但仅为一个 ADC。

    如果我需要测量 8 个以上的信号、需要使用外部 5V 基准 IC、对吗?

    但系统只有 5V。 获得 5V 基准电压的最佳方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    因为客户之前使用 ADS1256。 REF 为 2 * REF 、因此只需使用 REF=2.5V 即可测量 0V 至 5V 信号。

    那么、TI 是否有适用于 ADS124S08 的 P2P 解决方案、但内部解决方案为 2*REF? Thansk  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy Wang:

    如果我需要测量 8 个以上的信号、我需要使用外部 5V 基准 IC、对吧?
    [quote userid=“454257" url="“ url="~“~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1617068/ads124s08-measure-0-5v/6241135。这样、只能使用 6 通道吗? 对吗?  客户具有 8 通道信号、但仅为一个 ADC。[/报价]

    为什么您认为这些陈述是正确的?

    ADS114S08 可以测量 12 个单端 (0V 至 5V) 信号、例如、您可以向 AINCOM 引脚施加 2.5V REFOUT 信号。 然后、您将始终测量相对于 AINCOM 的信号(AIN0、AIN1、AIN2 等)。

    ADS114S08(或 24 位 ADS124S08、因为您过去使用过 ADS1256)应该足以满足此应用的要求、除非 您还没有提供其他要求

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    明白。 谢谢