This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688:需要帮助

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8688, ADS9324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1618795/ads8688-need-of-help

器件型号: ADS8688
主题中讨论的其他部件: ADS9324

您好:  

我是 Schaeffler 员工、目前正在开发有源电池包仿真系统、我需要使用 ADC。

我的标准是:  

 

  • 仅 5V 输入电压
  • SPI 通信
  • 差分输入
  • 提供菊花链

我找到了 ADS8688、但我想知道您是否有其他具有更多差分输入的 ADC。

我实际上找到了 ADS9324、但它具有 1.8V 输入电压、这在我们的例子中是不可能的。

您是否有其他可以向我推荐的设备?  

谢谢您、  

H é l é na.

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello H é l é na,  

    欢迎来到 TI 的 E2E 论坛!  

    ADS9324 实际上具有集成式 PGA、支持多种输入范围: ±12.5V、±10V、±6.25V ±5V、±2.5V  并且应该能够轻松地在 5V 输入范围内工作。  

    它还支持差分输入、具有菊花链、16 通道、1MSPS 等特性。

     

    您能否分享有关要求的更多信息:  

    • 总共需要多少个通道? 或每个器件?
      • 菊花链是否有计划的器件数?  
      • 具有菊花链功能的双通道器件是否起作用?  
    • 是否有速度要求? 500kSPS (ADS8688) 是否足够?  
    • 是否有任何分辨率要求? 16 位还好吗?  
    • 是否需要同时采样?
    • 5V 输入是 0 至 5V 还是 ±5V?

    对于高通道数、差分输入、支持菊花链、5V 输入范围和与电池相关的系统、ADS9324 是一个不错的选择。   

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Helena:  

    我想补充一点:1.8V 电压轨是否使 ADS9324 失去吸引力? TI 拥有双路输出 LDO、有助于轻松提供 1.8V 电压轨。  

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yolanda、Samiha、  

    很抱歉、我之前没有回答。

    实际上、我有义务为电源器件仅提供 0V 和 5V 电压。

    -在这个项目上我有 18 个输出(单元格)。 我需要读取每个输出的电流和电压、并且它必须采用差分方式、因为所有这些输出都没有相同的 GND。 我的 5 th 输出具有第 4 节电芯的输出 (GND)。

    -此外,我需要能够读取分流器周围的电流和电压。 分流器上的电压将非常低,同样的电流,器件 ADS8688 和 ADS9324 是否能够给我一个非常精确的信息? 我们能给 PGA 带来的最大增益是多少? 分流电阻两端的电压约为 100mV、电流约为 250mA。

    -对于 500kSPS 的问题,无需使用特定的速度设备

    -不是真的需要同步,但如果它是更好的

    - 0 到 V 对于电源部分  

    感谢您的帮助、

    H é l é na.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 H é l é na:

    我将通过电子邮件回复。

    此致、

    Samiha