This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7834EVM:AMC7834EVM:在电路板初始化期间触发 AVSS 警报

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7834, AMC7834EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1619076/amc7834evm-amc7834evm-avss-alarm-triggered-during-board-initialization

器件型号: AMC7834EVM
主题中讨论的其他器件: AMC7834、

我正在使用由 24V 电源供电的 AMC7834 EVM。 我连接了 SDM-USB-DIG 接口并启动了 GUI 进行评估。

上电和 GUI 连接后,我立即观察到 AVSS 警报已触发(触发)。 读取并清除警报寄存器后、正常运行期间不会再次发生故障。

我的问题是:

  1. 启动时此 AVSS 警报是 AMC7834EVM 上的预期行为、还是可以指示我使用的评估板特定的问题?

  2. 这是否与 AVSS 的上电时序有关?

  3. 是否有任何建议的配置步骤或时序指南来防止此启动警报?

否则、在清除 AVSS 警报后、电路板似乎正常工作


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goutham:

    这很可能是由于 EVM 电源启动期间出现轻微的误时序导致的。 该 EVM 具有多个电压发生器、因此不会意外出现误计时。

    不需要上电时序、但确保电源一起启动将有助于防止触发此警报。 在启动后执行复位命令或读取状态寄存器将清除警报并允许器件正常运行。  

    谢谢、
    Erin