This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW39J84EVM:产品更换

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39J84, DAC38J84, DAC39J84EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1619067/tsw39j84evm-product-replacement

器件型号: TSW3084EVM
主题中讨论的其他器件: DAC38J84、DAC39J84、 DAC39J84EVM

您好、

多年来、我使用的系统使用的是随附文件中包含的 TSW14J56EVM 和 TSW39J84EVM

我需要为一个新的对象复制它。 这些项目是否仍然可用?如果没有、更换型号是什么?

Thanks.ECHOES_GEN_CFG_A.pdf 

JJ Turco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    TSW14J56 EVM 和 TSW38J84 EVM 均不再可用。 如果您希望创建自己的设计、实际的 DAC38j84 器件仍可用于您自己的 PCB 设计。

    -康

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kang、

    感谢您的回答。

    我知道这两个 EVM 已经不再可用、但我想使用 EVM 构建另一个原型。

    您有什么建议在 EVM 量产产品中将以前的 EVM 替换为?

    谢谢。

    JJ。 Turco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 JJ、

    您需要多少个 TSW38j84? 我可以检查实验中是否有一些器件。 我们实验室中不再有 TSW14J56 EVM。 我们可以为您提供板级文件、供您联系自己的电路板商店来自行重建 EVM。

    -康

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kang、我会联系经销商。

    在结束之前、我还想自动配置 DAC。

    我看到 HSDCPro 有一个 API。 但节目的明星有一个 blocking 弹出窗口如何要求选择器件。 您必须手动关闭 thidìs popup 才能控制 HSDC。 启动时是否有没有此弹出窗口的版本?

    此外、我想远程控制 TICS、但似乎没有 API。 请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jean:

    我注意到您提到了 TSW39J84(DAC39J84 速度等级更高)。 我将向您咨询我们的姊妹产品组(高速转换器)、以检查他们是否有适合您的 EVM。

    -康

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     DAC39J84EVM 似乎可订购。

    www.ti.com/.../DAC39J84

    此致、

    Rob