This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC12DL3200:选通信号

Guru**** 2930010 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC12DL3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1620072/dac12dl3200-strobe-signals

部件号: DAC12DL3200

您好:

我有一些与 DAC12DL3200 中的选通信号相关的问题:

1) 选通信号与 FIFO_ALIGN 寄存器的 LVDS_STRONING_ALIGN 字段之间的关系。 FIFO 指针通过选通信号或寄存器进行复位? FIFO 已对齐的含义是什么?与对齐 LVDS 接收器有何区别(在寄存器说明中提到)?

2) 在“8.1.3 接口测试模式和时序验证“部分,我不理解要点 6.

“使用适当的选通周期将 LVDS 数据启动到器件中。 请注意、可使用 LSB 选通或专用选通引脚。 如果使用 LSB 选通、则将 SYNCB 设置为低电平(使用引脚或寄存器位)。“

什么是适当的选通周期?为什么需要它? 系统同步似乎在步骤 8 中执行。 在此步骤中、我需要做什么?

非常感谢您的支持、

Rafa