This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1211:ADS 1212U 替代产品

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS122S14, ADS1246, ADS1220, ADS1255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1619486/ads1211-ads-1212u-replacement

器件型号: ADS1211
Thread 中讨论的其他器件: ADS1246、 ADS1220、 ADS1255、ADS122S14

您好、

我有兴趣了解 TI 推荐用作 ADS1212U (Burr-Brown) 的替代产品。 PFC 电路? 我已经看到可以使用 ADS 1210、但我需要确认。 ADS 1212U 用于主帐户的活动板。

感谢您的支持。

Bernard

电子研发经理

Crouzet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bernard Lopez:

    您是否在寻找与 ADS1212 引脚对引脚兼容的器件?

    这些器件 已问世多代、因此我们肯定有更新的器件可供选择。 例如、ADS1246、ADS1255、ADS1220、ADS122S14(最新一代, 于 25 年第 4 季度发布)

    如果您能提供任何其他具体要求、请告诉我、以便我们可以帮助您缩小搜索范围

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hy Bryan、

    感谢您的回答。 我要看看你给我的新引用。 但是,如果你有一个旧的想法,没关系

    因为我们只需将器件维护 10 年、就可以存储元件。

    感谢你的帮助。

    此致  

    Bernard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bernard Lopez:

    鉴于这些要求、我推荐使用更新的器件。 我推荐的任何器件都适合替换 ADS1212。 请根据您的系统要求、告诉我是否可以帮助缩小这些选项的范围

    -布莱恩