This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S06:基准输入如何获得"sampleed"?

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS114S06, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1619197/ads114s06-how-does-the-reference-input-get-sampled

部件号: ADS114S06
主题: Strike、 ADS124S08 中讨论的其他器件

ADS114S06(和系列)是否为基准输入使用开关电容器结构?  是否在对模拟输入进行“采样“的同时有效地对基准输入进行“采样“?

我正在尝试了解外部噪声进入这些网络的影响、我正在尝试找出如何对此进行仿真和分析。  目前、我们在 ref+/-输入端看到的噪声与在 ain+/-输入端看到的噪声不同、因此我不能简单地放弃它并说“其比例!“ :)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill Argabright:

    通常,Δ — Σ ADC 的工作方式是在时钟为低电平时对基准输入进行采样、而在时钟为高电平时对输入进行采样(反之亦然)

    您能否提供有关您看到的行为的更多信息? 以及您如何测量每个输入端的噪声、噪声幅度的差异、您尝试过哪些措施来解决此问题等?

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显然、我没有看到任何行为、因为我仍处于分析阶段。 我需要分析耦合到电缆束(ADS114S06 所属的 2 线 RTD、我的 PCB 返回也是如此,它可能连接到系统中的某个位置,也可能未连接到接地端)上的雷击对共模噪声的影响。  噪声脉冲实际上是 100us 至 200us 范围内的单粒子脉冲。  我足够严重、不仅需要关注前端分立式滤波器的行为(以确定是否违反 ADC 的共模输入范围)、还需要对 ADC 的 sinc3 滤波器及其基准采样进行建模。

    您说的是 ADS114S06 的输入信号和基准电压采样具有 180 度的相位差。  我是否会使用 sinc3 滤波器(其中基准实际上在采样窗口上“分散“)对其进行建模?  或者、它建模像 采样保持模型吗?

    我还在寻找有关 PGA CMRR 随频率变化的信息。  但是、我看到几年前的一篇文章说此器件不存在此信息。  您能否确认这仍然正确?

    - Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill Argabright:

    目前、我们在 ref+/-输入端看到的噪音与在 ain+/-输入端不同、因此我不能简单地手动放弃它并说“它的比例!“ :)

    我认为您测量的是输入和 VREF 之间的噪声不平衡、因此您的结果不再是纯比例式的。 我想您实际上只是在模拟这种不平衡呢?  

    您的系统是否只需要承受冲击? 还是尝试设计一个 ADC 对输入信号进行不受干扰(当然在几%的范围内)转换的系统? 假设您不违反绝对最大值、并且在该时间范围内(例如在 200us 雷击期间)不关心数据、那么违反 ADC VCM 范围就不会出现问题

    我们还刚刚发布了一份应用手册、其中介绍了与 ADS124S08 测量 ts 和热电偶相关的 EMC 问题、这或许会有所帮助: https://www.ti.com/lit/an/sdaa150/sdaa150.pdf?RTD=1771979076566&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FADS124S08

    我还在不同频率下查找 PGA CMRR 的相关信息。  但是、我看到几年前的一篇文章说此器件不存在此信息。  您能否确认这仍然正确?

    正确、我没有要与 ADS114S06 共享的这些信息。  

    -布莱恩