This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80516EVM:针对高负载(低阻抗)进行后置电路设计

Guru**** 2963260 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC80516, OPA192, DAC81404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1619441/dac80516evm-post-circuit-designing-for-high-load-low-impedance

器件型号: DAC80516EVM
主题中讨论的其他器件: DAC80516、 OPA192、 DAC81404

我们正在设计一个使用 dac80516 驱动低电阻(几欧姆)高负载输出的电路。 DAC 输出以 OPA192 进行缓冲以实现高精度、后跟配置为发射极跟随器的 NPN 晶体管。 负载电流范围为几毫安至 1-2 安培。
此配置是否可以正常工作? 我们如何改进设计以实现更高的精度和稳定性? 我们还在考虑将晶体管输出反馈回运算放大器以提高精度、这是正确的方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pallavi:

    这应该可以很好地工作。  您还可以考虑一个具有反馈感应线路的 DAC、这样就可以在设计中去掉运算放大器。  DAC81404 等器件是一个很好的示例。  假设您有低失调电压放大器(OPA192 是一个合适的选择)、将运算放大器反馈连接到负载也是消除一些误差源的好方法。   

    谢谢、
    Paul