This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM10011:如何使用 0A IDAC_OUT 启动

Guru**** 2963320 points

Other Parts Discussed in Thread: LM10011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1619498/lm10011-how-to-start-up-with-0a-idac_out

器件型号: LM10011

尊敬的 exparts:

LM10011 数据表表表 2 显示了取决于 RSET 的启动电流。 最小启动电流为 0.06uA、301korm。 它是否能够以 0A 启动。 或者、我们是否应该将 Rfb 1 和 2 从所需的 Vout (1V) 开始?

直流/直流输出电压:1V
Vfb:0.5V
RFB1= RFB2=10korm

此致、
Hiromu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiromu:

    该器件无法在 0A 时启动。 您应修改设计、以反映 0.06uA 是可输出的最低电流。  我相信在这些值下、您会得到 0.9994V 的直流/直流 VOUT。 将 RFB1 增加到 10,012 欧姆、可以得到大约 1V 的输出。 但是、这可能不正确、具体取决于您的电路。

    谢谢、
    Erin