This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98725:SCLK 引脚上的负电压

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: LM98725, SN74AHC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1620431/lm98725-negative-voltage-on-sclk-pin

器件型号: LM98725
主题中讨论的其他器件: SN74AHC1G125

您好的团队、

我有一个 SN74AHC1G125 连接到 LM98725 的 SCLK。 如果由于该器件的下冲而向 LM98725 的 SCLK 引脚输入大约–0.7V 的电压、是否可能会损坏器件? 负电压施加约 2ns。

此致、

Shota

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值为–0.3V、  如果电压超过绝对最大额定值、则可能会损坏和/或意外运行。

    BR、

    典和