This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE1594:转换器噪声和 AEP

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE1594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1618342/afe1594-converter-noise-and-aep

部件号: AFE1594

想要测量峰值约为 10 - 50uV 的生物信号、带宽约为 100Hz。 查看 AFE1594、但 150Hz BW 中的噪声掩盖了这里的大部分动态范围、那么该器件可以达到什么目的? 有什么类似的但噪声更好吗? 是否可以进行过采样? 设备是否可以与前置放大器配合使用(不需要导联脱落,RESP、PACE 功能)? 为上述的音频诱发电位设想了哪种幅度/ BW?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeremy、

    我们的设备专家在办公室外 — 请期待 2 月 27 日的一周内回复。

    此致、

    Payton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeremy:

    感谢您发送编修。 我将就此主题离线与您联系。  

    此致、

    Ryan