This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J84:该商品的 EAR ECCN 是什么?

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC37J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1618994/dac37j84-what-is-the-ear-eccn-for-this-item

器件型号: DAC37J84

Texas Instruments 出口合规团队、

我们正在对 DAC37J84 进行出口分类审查(包括相关订购变体,例如 DAC37J84IAAV)。

能否请您根据《出口管理条例》(EAR) 确认此器件的美国官方出口分类、特别是:

•ECCN
•商品是否受 EAR 约束
•如果适用、任何许可证例外资格
•确认商品不受 ITAR 约束

此确认是我们内部出口管制登记和合规文件所必需的。

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    DAC37J84 具有 EAR99 的 ECCN

    请告知我们您需要的任何其他信息。 谢谢你

    -康

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Kang、您能告诉我您在 TI 的职位吗? 我希望您理解我需要证实我的登记册的分类。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:

    是 TI 无线基础设施业务部的应用经理。 如果您需要其他信息、请告诉我。 我们的营销团队也可以与您联系、更好地了解您的应用、看看我们是否有其他器件可在您的系统中使用。 请告诉我们。 谢谢!

    -康

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kang、

    感谢您确认您的角色。

    出于出口合规性文件的目的、我需要确认来自 TI 出口合规部门或贸易合规部门的 ECCN、而不是来自工程部门的确认。

    您是将我引导至 TI 内部的相应出口合规联系人、还是在内部转发此申请?

    感谢您的帮助。

    此致、
    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:

    请允许我查看此信息、以便了解 TI 内部的谁可以对此做出响应。

    -康

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    您可以访问我们的 TI 官方网站、了解 DAC37J84 的出口合规性

    https://www.ti.com/material-attributes-search/?material=DAC37J84IAAV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好康 — 谢谢你这么多。 这是完美的。