This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7836:查询内部温度传感器读数误差的原因

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7836

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1616619/amc7836-inquiry-on-the-cause-of-the-deviation-error-in-the-reading-value-of-the-internal-temperature-sensor

部件号: AMC7836

您好:

我的客户在两个不同的电路板上使用 AMC7836、并且只有一个电路板上的内部温度传感器读数存在显著偏差。 AMC7836 的电路、原图和时间常数在两个电路板上是相同的。

与正常运行的电路板相比、室温和高温下的偏差很高、但偏差在低温下尤其严重。

请告知此症状的原因以及如何解决。

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    请为我们提供以下信息:
    -原理图
    -坏设备上的电压 (AVCC、AVDD、DVDD、IOVDD 和 AVEE)
    - REF_CMP 引脚上的电压
    - DAC 输出的状态。 如果 DAC 导通并短接至电压轨、它们可能会汲取电流并人为地升高芯片的温度。 请查看是否可以检查电源的电流消耗。
    -您在坏设备上测量的温度是多少,您期望的温度是多少? 检查芯片的物理温度是否反映在读回温度中。
    -作为健全性检查,读回坏单元的设备 ID 以确保 SPI 正常工作。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erin:

    感谢你的帮助。 以下是客户的回答。

    [引述 userid=“558991" url="“ url="~“~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1616619/amc7836-inquiry-on-the-cause-of-the-deviation-error-in-the-reading-value-of-the-internal-temperature-sensor/6232110 ]-示意图

    他们不希望它发布在公共论坛。

    [引用 userid=“558991" url="“ url="~“~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1616619/amc7836-inquiry-on-the-cause-of-the-deviation-error-in-the-reading-value-of-the-internal-temperature-sensor/6232110 ]-不良器件上的电压 (AVCC、AVDD、DVDD、IOVDD 和 AVEE)[/报价]

    AVCC、AVDD 和 DVDD 为+5.0V、IOVDD 为+3.3V、AVEE 为 GND。

    - REF_CMP 引脚上的电压

    +2.5V

    - DAC 输出的状态。 如果 DAC 导通并短接至电压轨、它们可能会汲取电流并人为地升高芯片的温度。 请查看您是否可以检查耗材的当前消耗。

    DAC 操作没有问题。

    无法单独检查来自该器件的电流。 但是、所有其他操作都是正常的、没有观察到明显的热量产生。

    -在坏设备上测量的温度是多少、预计的温度是多少? 检查芯片的物理温度是否反映在读回温度中。

    在室温下、温度读数在+25 度和+16 度之间波动。

    -作为健全性检查、回读坏单元的设备 ID 以确保 SPI 正常工作。

    SPI 通信没有问题。

    谢谢你。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    理解这些信息、听起来除了温度振荡外、器件工作正常。 为了调试振荡源、客户还能做一些其他事情吗?
    - ADC 输入是否以类似方式振荡? 如果要对 ADC1 应用 2.5V 电压、电压读数是否保持恒定?  
    -如果 ADC 测量也振荡,您能否在示波器上监控 REF_CMP 引脚,看看电压是否振荡?
    -这是一个新问题,还是这个设备自您安装它以来发生了故障?

    如果客户需要、他们可以向我发送一些原理图片段、网址为 e-bowrie@ti.com

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erin:

    以下是客户的回复。

    - ADC 输入是否以类似方式振荡? 如果要对 ADC1 应用 2.5V 电压、电压读数是否保持恒定?  [/报价]

    与正常器件相比、ADC 输入值​​也会略微波动。 然而、与温度传感器的值相比、这些波动很小。

    他们尝试断开 ADC 输入电压的所有连接、但温度传感器值仍然会出现波动。

    -如果 ADC 测量也振荡、您是否可以在示波器上监控 REF_CMP 引脚以查看电压是否振荡?

    在 REF_CMP 引脚电压中未观察到波动。

    -这是一个新问题、还是安装后此设备出现故障?

    第一块电路板上没有它、但第二块电路板上有它。 除了 ADC 输入监控电压外、该器件的两块电路板之间没有差异。

    谢谢、

    JH

    [/quote]