This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80508:寄存器设置

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1619682/dac80508-register-setup

器件型号: DAC80508

我想寻址单个 DAC 输出、以便在写入时更新。 推荐的寄存器设置是什么? 您能给我一个流程图吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Glen、

    这非常简单。 要更新 DAC、您只需写入该特定的 DAC 缓冲寄存器即可。 例如、要更新 DAC1、您要将 DAC 数据写入寄存器 0x09。 DAC 会在 CS 变为高电平时立即更新、但仅在相应的 SYNC 位为 0 时更新。 SYNC 位可防止 DAC 更新、直到硬件或软件发送“加载 DAC“信号。 默认情况下、所有 SYNC 位都为 0、这意味着 DAC 在 CS 上升沿更新。 以下是我推荐的寄存器设置:

    SYNC 寄存器 (0x02)= 0xFF00
    CONFIG 寄存器 (0x03)=如果您希望将 DAC/REF 位设置为 1、则将其设置为 1
    增益寄存器 (0x04)=配置基准/DAC 的增益设置。 请注意、如果 VDD < 3.6V、REFDIV-EN 应该为 1。
    只需将数据发送到 DAC 缓冲器寄存器。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Erin。