This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248EVM-PDK:ADS1248V2EVM-PDK 连接错误 I2C EEPROM 尚未编程

Guru**** 2925230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1620820/ads1248evm-pdk-ads1248v2evm-pdk-connection-error-i2c-eeprom-not-programmed-yet

器件型号: ADS1248EVM-PDK

您好:

我在使用 ADS1248V2EVM-PDK 和在线 GUI 时遇到问题。 我在 PC 中安装了 PAMB 和 Windows USB 的驱动程序以及 TICloudagent 以及 Explorer 扩展。 问题是当我尝试使用 GUI 连接器件时、会出现错误。

image.png

在“切换控制台“面板中、会显示 I2C EEPROM 尚未编程、但我不允许点击程序器件选项。 然后、我尝试在“选项“>"串“串行端口“中指定 COM 端口并将其连接到设备、但带有以下警告。

image.png

切换控制台面板中会显示相同的日志(尚未编程 I2C EEPROM)、并且 Connected Hardware(已连接硬件)信息中不会显示任何内容。 image.png

尽管出现了该警告、我是否可以使用 ADS1248V2EVM-PDK? PAMB 货到即损吗? 还是我必须做别的事?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manu Sanchez

    我已向您发送了一个朋友请求、以便我们可以私下发送消息。 您能否接受、以便我可以帮助您解决此问题?

    您还能给我发送一张子卡底部的图片(即不是控制器卡)吗? 它应该有一个二维码、我需要图片。

    -布莱恩