This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8562:需要两个通道、默认启用内部 REF

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8562, DAC80502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1623585/dac8562-need-two-channel-with-internal-ref-default-enable

部件号: DAC8562
Thread 中讨论的其他器件: DAC80502

神父:

我的客户需要一个  具有 内部基准的 16 位双通道 DAC 。 它们需要  在上电时默认启用内部 REF。 不过、我发现  DAC8562 的内部 REF 默认为禁用状态。 您能否推荐符合这些要求的合适器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haiwen:

    请客户查看 DAC80502。 该 DAC 是 2 通道输出、默认启用基准。

    谢谢、
    Erin