This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS130E08:菊花链模式设置

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS130E08, ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1621935/ads130e08-daisy-chain-mode-settings

部件号: ADS130E08
Thread 中讨论的其他器件: ADS131E08

尊敬的支持团队:

我们的客户正在对 ADS130E08 进行原型设计。
在数据表的第 27 页、当使用“菊花链模式“时、
“通过设置 CONFIG1 中的 DAISY_IN 位来启用菊花链模式:配置寄存器 1。 图 35b.
显示了菊花链配置。“

但是、第 34 页上的 CONFIG1 未提及 DAISY_IN 位。

这是否是数据表错误、因为这是从 24 位版本的 ADS131E8 重复使用的?

在菊花链模式下使用 ADS130E08 时、DAISY_IN1 端子的硬件设置是否是唯一重要的因素?
b) 在菊花链配置中、DAISY_IN1 引脚为低电平。
a) 在标准配置中、可以将 DAISY_IN1 引脚保持断开状态而不将其固定为高电平吗?  

5819ad12-b517-4c6a-b669-a2bb23b5c2fb.png
应用:传感器单元(目录产品)
大规模生产(发布)日期:2026 年夏季(目标)
计划单位数量:10,000 件/年
目标产品:ADS130E08IPAGR
数量:1 个单位/单位  

 此致、
Yuyama Hiroaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroaki Yuyama TED、

    DAISY_IN 位 将器件设置为菊花链模式、而不是多回读模式。 当 DAISY_IN = 0b(默认设置)时、会发生这种情况。 因此、对于 ADS130E08 和 ADS131E08、默认情况下、该器件采用菊花链模式。 ADS130E08 上可能没有多回读模式

    如果不使用菊花链功能、则 DAISY_IN 引脚应连接到 DGND。 这在下面我突出显示的数据表中进行了说明

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan San、

    感谢您的答复。
    我了解如何将 ADS130E08 设置为菊花链模式。

    如果客户不在 ADS130E08 菊花链模式下使用它、则它应该是数据表第 27 页图 35 中的“a) in Standard Configuration“。

    在这种情况下、是否可以将 CONFIG1:Bit6 保留为默认寄存器设置 0?

     此致、
    Yuyama Hiroaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroaki Yuyama TED、

    如果客户未在 ADS130E08 菊花链模式下使用它、则它应该是数据表第 27 页图 35 中的“a) in Standard Configuration“。
    在这种情况下、是否可以将 CONFIG1:Bit6 保留为默认寄存器设置 0?

    是、这没关系、因为 ADC 在标准配置中不使用 DAISY_IN 引脚。 在这种情况下、请确保 DAISY_IN 引脚连接到 DGND

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan San、

    感谢您的回答。
    我学习了如何使用 16 位版本 ADS130E08 的菊花链模式、
    以及在菊花链模式下不使用时该怎么办。

     此致、
    Yuyama Hiroaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroaki Yuyama TED、

    谢谢、很高兴我们能为您提供帮助

    -布莱恩