This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5818EVM:HSDC Pro GUI、带有 AFE5818

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5818EVM, AFE5818, DATACONVERTERPRO-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1622817/afe5818evm-hsdc-pro-gui-with-afe5818

部件号: AFE5818EVM
线程中讨论的其他器件: AFE5818DATACONVERTERPRO-SW

您好:

我致力于更新我们使用开发板 TSW1400EVM 和 AFE5818AFE 开发的旧测试装置。 在之前的设置中、我们能够将 HSDC Pro GUI 版本 v5.20 与 AFE5818EVM 一起使用、但我不再拥有该版本的软件、因此下载了 HSDC Pro GUI v4.10、因为这是 AFE5818EVM 开发选项下列出的软件。 但是、下载并运行软件后、我能够将其连接到 TSW1400EVM、但是当我选择“ADC (AFE)“并浏览“AFE5818"时“时、不再有选择该模块的选项。 你知道为什么会这样吗? 我是否可以将此 AFE5818 添加到器件选择列表中、或者 v5.20 仍然可用(我似乎无法在网上找到)?  

此外、我还尝试使用 DATACONVERTERPRO-SW v5.31 软件(而不是 HSDC Pro v4.10)、在启动后将其连接到 TSW1400EVM 并选择“AFE",“,我、我再次搜索了器件列表、但无法找到 AFE5818 器件。

附件是我拍摄的 v5.20 HSDC Pro GUI 的旧图像、其中显示 AFE5818 选择、以及我最近使用 v4.10 软件拍摄的另一幅图像、该软件在列表中没有 AFE5818。

感谢您的帮助、

Russell HSDC PRO v4_10.JPGHSDC PRO v5_20.png