This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4432EVM:AFE4432EVM + STM32 MCU 集成

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4432EVM, AFE4432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1623094/afe4432evm-afe4432evm-stm32-mcu-integration

器件型号: AFE4432EVM
Thread 中讨论的其他器件: AFE4432

“请提供有关将 AFE4432EVM 与 STM32 微控制器集成以采集 PPG 信号的指导。 SpO₂ 是从传感器收集 IR 和红色 LED 值并处理数据、以提取心率 (HR) 和 μ m 参数。“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    由于 AFE4432 遵循保密协议、因此我会通过电子邮件与您联系。

    此致、
    Payton