This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122S14:What'比较新一代和 previsou 代产品的优势

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08, ADS122S14, ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1621738/ads122s14-what-s-the-advantage-compared-between-new-generation-and-previsou-generation

器件型号: ADS122S14
主题中讨论的其他部件: ADS124S08、 ADS1220

尊敬的技术支持团队:

我已经采用 ADS124S08。

与新一代(例如 ADS122S14)和上一代相比、有什么优势。

我检查了常规规格、但如果有新函数的详细信息、请告诉我。

www.ti.com/.../

 

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TTD:

    很抱歉、我们明天会再来联系您

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Bryan、

    感谢您的答复。

    我期待您的反馈。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD、

    ADS122S14 是  ADS1220 的下一代版本。 与 ADS124S08 相比、ADS122S14 采用 3mm x 3mm 封装、提供了更大的数据速率、更多的增益选项 (0.5 至 256)、8 个通道和 4 种可选速度模式。  ADS124S08 的直接下一代版本将在接下来的几个月内发布。 我已向您发送电子邮件、其中提供了更多详细信息。  

    此致、

    Jiyah