This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688W:替换 AD41111 解决方案

Guru**** 2988530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1622879/ads8688w-replace-ad41111-solution

器件型号: ADS8688W

您好的团队、

客户需要 4 通道 0~20mA 输入和 8 通道电压输入。

但我找不到合适的解决方案。 你有一个更好的建议. 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jimmy、  

    我很乐意提出建议。  我已经通过电子邮件进行了跟进。  

    此致、

    Jiyah