This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7832EVM:AMC7832 评估板布局文件申请

Guru**** 2924240 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1623057/amc7832evm-request-for-amc7832-evaluation-board-layout-file

器件型号: AMC7832EVM
主题: AMC7832 中讨论的其他器件

在我们的 PA 板中、我们使用 AMC7832 偏置芯片。 对于外露焊盘的连接和 PCB 布局中的接地分割、我们有一些疑问。  您能否提供 AMC7832 评估板的布局文件? 它将帮助我们了解建议的布局和接地方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adhil:

    以下是图层文件中的相关图像。 这是 2 层电路板、顶层和底层都有接地多边形。 EVM 上的散热焊盘主要通过通孔连接到底层。 顶层有一条将其直接连接到接地引脚的布线。

    谢谢、
    Erin