This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1235:用于 2 个称重传感器的 ADC

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1235, ADS1232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1623257/ads1235-adc-for-2-weight-cells

器件型号: ADS1235
Thread 中讨论的其他器件: ADS1232

您是否可以实际概要了解用于测量 2 个最小激励电压为 5V 的应变仪电池的 ADC 产品。 该应用程序对成本敏感!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hanno Reimer:

    您能解释一下“实际概览“的含义吗? 您正在查找的确切信息是什么?

    ADS1235 可用于测量 2 个负载单元。 ADS1232 还可以测量 2 个负载单元、并且与 ADS1235 相比成本更低

    您也可以阅读我们的电桥测量设计指南、了解有关如何实际实现此测量的大量信息: https://www.ti.com/lit/an/sbaa532a/sbaa532a.pdf

    -布莱恩