This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:用于 μ µA 电流检测的 INA190–推荐使用的 TI ADC?

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS122C14, ADS122C04, INA190, ADS1220, ADS122S14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1622936/ads1220-ina190-for-a-range-current-sensing-recommended-ti-adc

器件型号: ADS1220
主题中讨论的其他器件: INA190、 ADS122S14、ADS122C14、ADS122C04

您好、

我正在 µA 使用 INA190 设计 μ A 范围的电流测量、希望您推荐合适的 TI ADC。

参考资料:SBOA336A(微安级高侧电流检测电路)。 它使用大分流电阻器将 µA μ A 电流调节为可测量电压、并提到在 IN+和 IN−两端添加≥1nF 差分电容器来适应大分流器/直流电流。
www.ti.com/.../sboa336a.pdf

我的目标:

  • 电流范围:[0 至 XX µA ](主要是直流/低带宽)

  • INA190 电源:[例如、3.3V ]

  • 预期的 INA190 输出:[例如、几十 mV 至~3.2 V]

  • 接口首选项:[SPI 或 I2C]

  • 更新速率:[例如、1–100 SPS]

问题:
对于此用例(分辨率/噪声+输入范围时基故障)、您会推荐哪种 TI ADC(器件型号)? 另外、将 INA190 输出连接到 ADC 的任何最佳实践说明(RC 滤波器/采样注意事项)也请参考。

此致、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor

    为什么不只使用 ADS1220 呢? ADS1220 包含一个与 INA190 类似的增益级;然而、ADS1220 增益级是可进行数字编程的、因此您可以根据需要通过写入寄存器来更改增益。

    我们还刚刚发布了 ADS1220 的下一代版本、称为 ADS122S14。 与 ADS1220 相比、该器件尺寸更小、速度更快、功耗更低、并包含更多通道、成本几乎相同。

    我们还拥有 ADS122C04(老一代)和 ADS122C14(新一代)器件、除了提供 I2C 接口外、这些器件是等效的

    如果您对这些器件有任何疑问、敬请告知

    -布莱恩