This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSC1211Y4:请求 MSC1211 的 MSC_Monstr 软件

Guru**** 2949930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1622669/msc1211y4-request-for-msc_monstr-software-for-msc1211

部件号: MSC1211Y4

你(们)好

许多年前、我使用 MSC1211 开发的一款产品最近遇到了一些问题。
 
我想宣读这一方案以作进一步分析。
 
请将发送给我 MSC_Monstr Bob Benjamin 在之前的一篇文章中提到的应用?
 
我非常感谢。
 
我的电子邮件: xmjacky0415@gmail.com 、或者您可以将其发送到与我的帐户关联的电子邮件中。
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacky Ye、

    此软件不再可用、您必须尝试 Bob 建议的其他方法

    另请注意、我们对 MSC 产品的支持仅限于基本问题和答案。

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan Lizon、

    您能给我发送 MSC_Monstr 应用吗? 我将自行处理剩余的问题。

    非常感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacky Ye、

    正如我的原始答复中所述, MSC_Monstr 软件不再可用,您必须尝试 Bob 建议的其他方法

    -布莱恩