This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L11:高速模式下功耗与采样率间的关系

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L11, ADS127L21

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1622155/ads127l11-power-consumption-vs-sample-rate-in-the-high-speed-mode

器件型号: ADS127L11
主题: ADS127L21 中讨论的其他器件

如果我需要以大于 50ksps 的速率进行采样、文档指出我需要使用良好达 400ksps 的高速模式。  但是、如果我只需要(例如)200ksps、那么我是否可以通过以该采样率进行时钟来节省功耗?  通常、进入高速模式后、功耗如何随采样率而变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、

    欢迎来到 TI E2E 社区。

    如果您需要 200ksps、则需要使用高速模式。  但是、25.6MHz 您可以将时钟降低到 12.8MHz、并使用 OSR 32 设置、而不是以高速方式运行。  ADS127L11 的数据速率为 f-CLK/(2*OSR)。  这些设置将为您提供 200ksps 采样率。  低功耗模式的功率仍然会增加、但对于 200ksps 数据速率、功耗将略低于使用高速模式 (f-CLK=OSR 和 25.6MHz) 的功耗。

    如果您的应用对功耗敏感并且目标采样率约为 200ksps、则可能需要使用 ADS127L21。  该器件适用于 ADS127L11 的引脚对引脚压降、并提供额外的速度模式。  与在高速模式 12.8MHz 下使用 ADS127L11 相比、在使用中速模式和 f-CLK=ADS127L11 时、尤其是在使用低延迟滤波器时、您可以进一步降低功耗。

    ADS127L11 高速模式功率耗散(在以下条件下,12.8MHz 下的功率将减少约 3mW):

    ADS127L21 中速模式功率耗散:

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  非常乐于助人!