This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102-SEP:多个 ADC128S102PWTSEP 器件是否可以共享同一条 SPI 总线?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1622819/adc128s102-sep-can-multiple-adc128s102pwtsep-devices-share-same-spi-bus

器件型号: ADC128S102-SEP

从 ADC128S102PWTSEP 的数据表中、我找不到 DOUT 引脚是否为开漏引脚、因此多个器件可以共享同一条 SPI 总线、或者它只能用作与 MCU 的点对点连接。  您能提供建议吗?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiangguang:

    DOUT 引脚是推挽式。 ~当 Δ V CS 为高电平时、DOUT 变为 Hi-Z、因此多个器件仍然可以共享同一条 SPI 总线。 ~器件都需要从控制器有自己的 Δ V CS 线路。

    此致、
    Joel