This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7052:用于医疗设备中的 EDA 测量的外部 ADC 选择

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1113, ADS7054, ADS7052, ADS7043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1622689/ads7052-external-adc-selection-for-eda-measurement-in-medical-device

器件型号: ADS7052
主题中讨论的其他器件: ADS7054、ADS1113、 ADS7043

我们目前正在评估用于在我们的医疗设备中对 EDA(皮电活动)信号进行采样的外部 ADC 的不同选项、我们非常感谢您提供的反馈。

在我们的系统中、EDA 信号是“伪差分“信号:

  • Eda−ó n 固定为 1.5V(1/2 Vs 基准)

  • EDA+ 范围为 0V 至 3V

  • 因此、有效满量程输入范围为 0–3V

  • EDA 信号带宽较低 (< 100Hz)

  • 目标分辨率:≥14 个有效位

我们确定了以下候选器件型号:ADS7052、ADS7054、ADS1113。

ADS7054(差分)

  • 14 位

  • FSR:±Ω VDD(±3V)

  • 中点偏置为 1.5V 时、我们有效使用 13 位

  • 接口:SPI、高达 1MSPS

  • 架构:SAR ADC

  • 封装:1.5 × 1.5mm

ADS7052(单端)

  • 14 位

  • FSR:0–3V→完整 14 位使用

  • 接口:SPI、高达 1MSPS

  • 架构:SAR ADC

  • 封装:1.5 × 1.5mm

ADS1113(差分)

  • 16 位

  • FSR:±VDD(±3V)→有效使用 15 位

  • 接口:I2C、高达 860SPS

  • 架构:Σ — Δ ADC

  • 封装:1.5 × 2mm

是否建议在新设计中使用所有这些器件型号?

根据我们的应用(低带宽 EDA 信号,医疗设备,注重准确性和低功耗)、TI 能否就哪个器件型号更合适提供指导?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesca:  

    所有这些器件均处于正式量产状态、建议用于新设计。  

    有一个问题是、是否计划使用 ADC 监测 EDA 信号? 在这种情况下、您需要寻找伪差分输入 ADC、例如 ADS7043、该器件是一款完全支持输出的 12 位 ADC、它是市面上功耗超低的器件之一。 遗憾的是、没有直接的 14 位版本。

    不过、如果系统可行、则可以对多个样本一起求平均值、以实现更好的动态噪声性能。

    输出的性质是什么? 它是移动缓慢、接近直流还是动态/交流信号?

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您不需要监控 EDA-、并且只需要监控 EDA+就可以离开、ADS7052 是下一个最佳建议。

    此致、
    Joel