This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118:转换时间与 DRDY(高电平到低电平)之间的关系?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1622285/ads1118-relationship-between-conversion-time-and-drdy-high-to-low

器件型号: ADS1118

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 ADS1118、有一个问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

您能否告诉我、转换时间与 ADS1118IGST 相关的 DRDY 状态(高电平到低电平)之间的关系。

当 Config 寄存器第 7:5 位[DR2:0]设置为 000 (8SPS) 时。

有可能认为 AD 转换已更新、DOUT/DRDY 从高电平变为低电平、为 125ms (8SPS)。

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shinichi、  

    感谢您的提问!

    DOUT/DRDYn 引脚可用于指示转换已完成且新数据可用。 当新数据为检索做好准备时、该引脚会转换为低电平。 在连续转换模式下、如果没有从器件检索到数据、DOUT/DRDYn 将在下一个数据就绪信号(DOUT/DRDYn 低电平)之前 8us 再次转换为高电平。 更多信息、请参阅数据表的第 9.5.5 节。  



    此致、  

    Andrew