This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161S997:DAC161S997—上电后环路电流~在 Δ I 3.3mA 处

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1615671/dac161s997-dac161s997-loop-current-sometimes-stuck-at-3-3-ma-after-power-up

部件号: DAC161S997

TI 团队大家好、

我正在使用 DAC161S997 在环路供电式 4–20mA 变送器设计中、我观察到上电期间的环路电流不一致。 感谢您提供有关可能原因或调试步骤的指导。

观察到的行为

上电时(冷启动):

  • 有时环路电流会稳定下来 ~ó n 3.8mA →可接受的空闲状态

  • 有时环路电流会稳定下来 ~ó n 3.3mA Δ→不正确/存在故障

一旦出现错误的电流:

  • 很好 保持稳定 (不自动恢复)

  • SPI 通信显示正常工作

  • 重新初始化寄存器不会恢复。

 

  • 有建议的复位或初始化序列吗?

  • 是否存在上电后导致输出电流低于 3.6mA 的已知条件?

  • 建议用于监控诊断的所有寄存器/状态位

 

 

谢谢您、

Ankush

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ankush、

    您能否分享您的电路原理图以及您使用的电源?

    您也可以读取和报告状态寄存器的值。

    谢谢您、
    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    e2e.ti.com/.../DAC161--_5F00_POWER-SUPPLY.pdf

    请找到随附的原理图。

    此致、
    Rahul G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raul:

    Lucas 不在办公室、下周将返回帮助回答您的问题。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    对延迟表示歉意、我在原理图文件中没有看到任何明显的内容。 当您观察此问题时、SP5 跳线的位置是什么?

    您能否详细说明发送到器件的 SPI 配置步骤?

    我想知道器件有时是否进入 ERROR 低电平模式、如果 ERRLVL 为低电平、这可以将输出设置为 3.3mA。

    回读状态寄存器并查看是否有任何特定原因导致错误跳闸也很有用。 如果可以、请告诉我。

    数据表的第 9 页详细介绍了导致这种情况的原因:


    您也可以尝试重置设备并查看问题是否仍然存在:


    谢谢您、
    Lucas