This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC121S101QML-SP:SPI 连接未上电的 DAC — 过应力问题

Guru**** 2928940 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC121S101QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1622208/dac121s101qml-sp-spi-interfacing-unpowered-dac---over-stress-question

器件型号: DAC121S101QML-SP

您好、  

我们的设计中可以从 DAC121 器件中移除电源(非标称情况)、但 SPI 命令继续从控制器发送到部分。 SPI 总线电压标称值为 3.3V。 标称功率为 3.3V。   

实际器件: QML 5962R0722601VZA 或 DAC121S101QML-SP

  • 当器件的电压达到 VA = 0V 时、向 DAC 发送 3.3V SPI 命令、 这种情况是否会导致器件应力?   
  •  当器件电压为 VA = 1.2V(电源总线上的漏电流)时、向 DAC 发送 3.3V SPI 命令、 这种情况是否会导致器件应力?  

此致、

Dave Keller

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dave:

    通常、您不希望在器件 VA 关闭时施加 SPI 电压。 它不会立即损坏器件、但会随着时间的推移对其施加应力。 我建议添加一些电压电平转换器或使能器件、以便在不使用 DAC 时关闭 SPI。

    谢谢、
    Erin