This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE539F1-Q1:使用 PWM 的主动放电、用于恒定功率耗散

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1619319/afe539f1-q1-active-discharge-using-pwm-for-constant-power-dissipation

部件号: AFE539F1-Q1

您好 TI、

我们目前正在研究如何使用 PWM 来实现恒定功率耗散的有源放电、并参考 TI 文档 slaael5。 直流链路电容器值为 1mFarad/1200Vdc。 放电时间为 3 秒。 初始电压为 1000VDC、3 秒后最终电压为 60VDC。 负载电阻为 50 欧姆、频率为 1kHz。 我知道、保持恒定的功率耗散需要调整 PWM 占空比。 您能否解释一下如何根据 FromVbus 和 ToVbus 电压确定每个 PWM 周期的占空比? 我的问题是如何推导 FromVbus 和 ToVbus、以保持恒定功率耗散(以瓦特为单位)。 您能提供这个推导的步骤吗?