This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE159RP4:AFE159RP4 数据表的访问被拒绝

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE1594, ADS1299, AFE159RP4, ADS1299-4, ADS1294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1621842/afe159rp4-access-denied-for-the-datasheet-of-afe159rp4

器件型号: AFE159RP4
Thread 中讨论的其他器件: ADS1299-4ADS1294、AFE1594 、ADS1299

您好、

 

我来自伊利诺伊大学厄巴纳 — 香槟分校。 我们是一个专注于动物脑信号分析的研究小组。 我正在设计一款大脑传感器、需要有关此 AFE159RP4 芯片的更多信息。 你能告诉我为什么我被拒绝?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaodong:

    感谢您发布的文章以及您对我们 AFE1594 的兴趣。 目前、我们的应用团队支持大学项目所需的带宽有限。 鉴于全新 AFE159x 系列的复杂性、我们限制大学仅使用公开提供的生物电势 AFE。 您是否了解了我们的 ADS1294 和 ADS1299-4 器件?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们现在使用的是 ADS1299。 但它的大小是我们的医疗植入体关注的问题。 我们正在为大鼠设计一个完全可实现的传感器、并寻找一些更小尺寸的封装 AFE。 如果有 AFE1594、那么非常合适。