This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T774:SN74AXC4T774RSVR 传播延迟高于预期–请求≤3ns 的测试条件

Guru**** 2940860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1621789/sn74axc4t774-sn74axc4t774rsvr-propagation-delay-higher-than-expected-request-test-conditions-for-3-ns

器件型号: SN74AXC4T774

尊敬的 TI 团队:

我们想更新 E2E TI 门户中有关电平转换器 SN74AXC4T774RSVR 的传播延迟信息、并需要澄清测试条件。

目前、我们在以下条件下测量的传播延迟约为 5ns:
•VCCA = 3.3  
•VCCB = 2.5V
•输入上升时间≈14ns

不过、在之前的讨论中、提到该器件的传播延迟可以为 3ns。

您能否提供 SN74AXC4T774RSVR 实现 3ns 或更低传播延迟的确切测试条件?
我们希望获得如下详细信息:
•VCCA 和 VCCB 值
•输入上升/下降时间
•输出负载条件(电容,上拉/下拉等)
•测量设置(探头带宽,阈值水平和方法)

这些信息将有助于我们关联测量结果并准确更新 E2E 门户。我们希望更新 E2E TI 门户中电平转换器 SN74AXC4T774RSVR 的传播延迟信息、并需要澄清测试条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mohankumar、

    首先、我们需要确保输入转换速率小于 10ns/V 否则、我们无法保证数据表中的时序规格。

    第二、我们需要查看使用的测试电路。 这可在第 6 节中找到

    改变任何条件都可能导致不同的传播延迟测量。

    此致、

    Josh