This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC2904:DAC2904 对称加载

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1621607/dac2904-dac2904-symmetric-loadind

器件型号: DAC2904
主题: OPA690 中讨论的其他器件

您好、  

  数据表第 14 页中的图 21 显示了为使每个 DAC 输出产生 25 Ω 负载而选择的输出电阻。 您能解释一下这个计算是如何完成的吗? 目前、我们在仿真电路或实际电路中都看不到对称输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zaeem:

    您使用哪个放大器在 DAC 输出端进行直流耦合?

    每个放大器/DAC 组合都会略有不同、您需要确保放大器和 DAC 输出都符合要求。

    您可以分享有助于理解问题的原理图。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rob、我们使用的是数据表中列出的同一个放大器 (OPA690)。 原理图也与图 21 中所示的原理图完全相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、了解 Zaeem、所以根本没有输出?

    断开放大器级时会发生什么情况?

    根据数据表、每个桥臂上只需两个~250 Ω 的接地端?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我的原始措辞令人困惑。 我们得到的输出没有问题。 问题是 我们在运算放大器的输出端获得了一定的失调电压、即使它应该为 0V 也是如此。 如果 DAC 在每个 IOUT 引脚上输出 10mA(10 0000 0000 0000 输入)、则运算放大器输出应该为 0V、但我们会看到一些偏移。 失调电压的一部分归因于运算放大器直流失调电压本身、但我们看到失调电压大于此值。 当我们对图 21 中的这个精确电路进行仿真时、显示每个 DAC IOUT 引脚上的电阻负载实际上并不是 25 欧姆。 它表明它们是不匹配的。 我只想知道最初是如何计算 26.1 和 28.7 欧姆的值的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zaeem:

    感谢您的澄清。 我们不知道如何从该 DS 电路中找到原始值。 这款产品早在我的时间和超过 20 岁。

    最好对仿真和实验室工作台测量进行一些调整、以确定您的应用可以满足的失调电压要求。

    假设该放大器的增益稳定且增益为 x1、您可以尝试降低增益以查看放大器的贡献量。

    此致、

    Rob