This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:AFE4300 上的 IOUT 损坏

Guru**** 2927300 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1621191/afe4300-damaged-iout-on-afe4300

器件型号: AFE4300

您好、

我们正在分析 AFE4300 在客户产品中出现的故障。 现在有 15 块电路板的 AFE 损坏、这些电路板在发生故障前已安装在卫生站中达数个月。 IOUT0 引脚似乎已损坏、并且 IOUT1 引脚输出的振幅降低的信号。 AFE4300 仅用于身体成分测量功能。

以下是 3 种不同场景的示波器截图。 1.工作 AFE;2. 运行状况应用程序读数较低值、3. 运行状况应用程序读数接近零值。 我们在低值时看到大约 50%的故障、在接近零值时看到 50%的故障。  

 Working_AFE_50x_IOUT0

Working_AFE_50kHz_IOUT0.png

Working_AFE_50x_IOUT1

Working_AFE_50kHz_IOUT1.png

AFE_AFE_50x_IOUT0 Low_Value_

Low_Value_AFE_50kHz_IOUT0.png

AFE.AFE_50kHz_IOUT1 Low_Value_

Low_Value_AFE_50kHz_IOUT1.png

AFE_AFE_50x_IOUT0 Extra_Low_Value_

Extra_Low_Value_AFE_50kHz_IOUT0.png

AFE.AFE_50kHz_IOUT1 Extra_Low_Value_

Extra_Low_Value_AFE_50kHz_IOUT1.png

以下是与输出相关的原理图。 输入在进入 AFE 之前由运算放大器进行缓冲。 ISO_GND 使用 NXE2S1205MC-R7 和用于信号的数字隔离器来与主电源隔离。  

AFE4300 Schematic.png

在了解 AFE 损坏的原因以及我们如何解决此问题方面、我非常感谢提供帮助。

非常感谢、

Austen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austen、

    让我与我的团队核实您看到的行为;我将在一天结束时通过电子邮件与您联系。

    此致、

    Payton