This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7042:ADS7042 单端输入范围和传输特性说明

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7042, ADS7043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1620244/ads7042-ads7042-single-ended-input-range-and-transfer-characteristics-clarification

器件型号: ADS7042
主题: ADS7043 中讨论的其他器件

您好 TI 支持团队:

我正在评估 ADS7042 ADC、对于单端配置的可用输入范围有疑问。

我的设置如下:

  • 设备:ADS7042

  • AVDD = VREF = 3.3V

  • 输入模式:单端

  • AINP = 0V 至 3.3V

  • AINM = GND

观察到的行为:

  • VIN = 0V→ADC 代码≈0x000

  • Vin≈1.65V→ADC 代码≈0x7FF

  • VIN = 3.3V→ADC 代码绕回或非线性运行(有时接近 0xFFF、有时接近 0x000)

  • VIN≈2.0V→ADC 代码≈0x970(十进制~2416)、这不遵循线性传递函数

最高约 1.6V、ADC 响应是线性的。 除此之外、输出代码变为非线性、看起来会在接近中标度的情况下环绕。

从数据表中:

  • 图 33 和表 1 显示了以 VREF/2 为中心的传递特性。

  • 图 38 显示了 AINM 连接到 GND 的单端 DAQ 示例、这似乎意味着可以在单端模式下使用完整的 0V 至 AVDD 范围。

问题:

  1. 在 AINM 连接到 GND 的单端模式下使用时、ADS7042 是否可以保证在整个 0V 至 AVDD 范围内提供线性单调转换?

  2. 当 AINM = GND 时、单端配置中的有效可用输入范围实际上是否限制为大约 0V 至 VREF/2?

  3. 是否需要(或建议)将 AINM 偏置到 VREF/2、以便实现 0V 到 VREF 输入的满量程范围、并具有良好的线性度?

  4. 如果 AINM = GND 时无法保证满量程单端运行、您能否阐明数据表中图 38 的预期使用模型?

目前、数据表说明和应用电路似乎建议可以进行满量程单端运行、但测量的行为与此预期不匹配。

感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naoki、

    根据您的结果、这似乎是奇怪的行为。 在得出器件行为错误之前、我先尝试进行调试。 您是否还能用另一个良好单元更换该单元、并测试是否存在任何差异?

    AVDD = 3V 时、微分非线性规格 (DNL) 最大值为 1。 DNL 低于 1 时保证单调性、因此如果等于 1、不一定保证单调性。 但是、它不应像您观察到的那样表现出大跳变、可能只是从代码 n 到 n+2 的转换。

    2. AINM = GND 时、AINP 的输入范围从 GND 到 AVDD 有效。  

    3.不,这会使输入 伪差分,双极,而不是单端。 由于 AINM 在 GND 周围有一定的摆幅、因此输入配置也可以论证为伪差分、单极。 ADS7043 具有此输入配置。

    您拥有的器件是否实际上是 ADS7043 而不是 ADS7042? 您能分享器件顶部标识的图片吗?

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在放大镜下方查看了器件的顶部标记、并确认标记为“7042"。“。

    我还更换了全新 ADS7042 器件、但行为完全相同。
    ADC 输出一旦接近 0x000、大约 1.65V、接近 3.3V、则接近 0xFFF。

    测量结果如下:

    • 0.0V→0x000

    • 0.5V→0x278

    • 1.0V→0x4FC

    • 1.5V→0x761

    • 2.0V→0x382

    • 2.5V→0x852

    • 3.0V→0xD0C

    大约在 1.5V 至 1.6V 之间、响应是单调且近似线性的。
    高于该电压时、代码变得非单调、并在量程接近中标度时缠绕。

    配置仍为:

    • AVDD = VREF = 3.3V

    • AINP = 0V–3.3V

    • AINM = GND

    您能否说明是什么原因导致这个非单调行为出现在较高的输入范围内?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naoki、

    您能否分享顶部标记的图像? 我可以检查批次追踪代码并尝试确认物料。 是否同时购买了所有设备? 您有包装的批号吗?

    如果这不是测试配置问题、我可以对此进行调查。  

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将附上一张设备的照片以供您参考。

    另外、更换的 IC 是从不同批次中单独购买的。