This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VSP5610:VSP5610RSHR—CMOS 输出模式和放大器;完整寄存器映射请求

Guru**** 2928560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1621726/vsp5610-vsp5610rshr-cmos-output-mode-full-register-map-request

部件号: VSP5610

尊敬的 TI 支持部门:

我们目前正在使用 3 通道 SH(CMOS 传感器)模式的 VSP5610RSHR 设计基于 CIS 的成像系统、该传感器通过 8 位并行 DCMI 总线连接到 STM32H747。

在查看公共数据表 (SBES021) 时、我们找不到以下方面的详细信息:

1) CMOS 8 位输出模式引脚分配(CK0/D6/TCLK+多路复用)
2) 输出像素时钟源和与 D[7:0]的时序关系
3) 3 通道模式下并行总线上的通道多路复用方案

此外、数据表引用了不会出现在公共文档中的寄存器映射。

请提供:
-完整的寄存器映射(SPI 编程指南)
-详细的 CMOS 输出时序图
-任何涉及并行 CMOS 模式的应用手册

此信息是最终完成我们的硬件设计所必需的。

提前感谢您。

此致、

Patrick Reybaud - CTO

DEVISUBOX