This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:以太网 MAC 之间的数据转换

Guru**** 2974680 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1613782/dp83869hm-data-conversion-between-ethernet-macs

器件型号: DP83869HM
主题: DP83869 中讨论的其他器件

如下所示、我想使用 DP83869HM 通过转换 RGMII⇔SGMII 来连接两个 MAC。
这是可能的吗?
如果可能、应该使用哪种模式—桥接模式或介质转换器模式?

 

image.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在本例中、您将使用桥接模式。 请参阅此 e2e 主题 、了解如何启用此功能。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的支持团队:
    我还有一个问题。
    在配置 SoC (MAC)- DP83869HM - SoC (MAC) 中、两个 SoC 都仅在 MAC 模式下运行。
    在这种情况下、链路不会变为 MAC 到 MAC 的通信、这通常是不可能的?
    我们使用的 SoC 无法在 PHY 模式下配置。
    因此、我不明白为什么配置 SoC (MAC)- DP83869HM - SoC (MAC) 被视为有效。
    从概念上讲、以下理解是否正确?
    SoC (MAC)–[PHY–LAN 电缆–PHY]–SoC (MAC)
    括号中的部分【…】 是指 DP83869HM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、前田山、

    从概念上讲、以下理解是否正确?
    SoC (MAC)–[PHY–LAN 电缆–PHY]–SoC (MAC)[/报价]


    您的理解是正确的。 本质上、我们使用 E2E 主题中提到的寄存器设置来使两个 MAC 都认为它们通过以太网链接。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 支持团队:
    我想确认如何仅使用外部搭接引脚将 MAC‑配置为‑μ A MAC 与 DP83869HM 通信(无寄存器写入)、以及是否需要任何额外的寄存器设置和 125‑MHz 时钟连接。

    1) 目标拓扑
    MAC (RGMII)⟷DP83869HM⟷MAC (SGMII)
    我们希望在可能的情况下使用桥接模式、只使用外部引脚。

    2) 计划的 strap 配置设置(仅限外部引脚)
    ① 设置为“RGMII‑SGMII Bridge Mode“
     OPMODE[0]—引脚 22 (JTAG_TDO/GPIO_1):高电平
     OPMODE[1]—引脚 36 (RX_D3):高电平
     OPMODE[2]—引脚 35 (RX_D2):低电平
    ② 选择方向“SGMII 至 RGMII (SGMII:MAC I/F、RGMII:PHY I/F)“
     MIRROR_EN — 引脚 38 (RX_CTRL):低电平


    * Q‑A. 仅根据上述 strap 配置状态、是否完全支持 MAC‑到‑MAC 桥接、而无需任何寄存器访问?

    3) 有关 E2E 主题中显示的以下寄存器设置的信息
    (参考:e2e.ti.com/.../3385960)
    REG (0x170)= 0x0800 #在 125MHz 处激活 CLK_OUT
    REG (0x00C6)= 0x0010 # CLK_OUT (PLLCTL)
    REG (0x0C00)= 0x0140 # bit12='0'=>禁用自动协商

    * Q‑B. 这些寄存器写入对于 MAC‑到‑μ F MAC 桥接是必需的、还是仅在特定情况下需要?
         如果是强制性的、您能否说明为什么需要每个设置(例如,哪些使用‑Ω 的情况需要 125‑MHz CLK_OUT,何时禁用自动协商等)?

    4) 125‑MHz 时钟的要求和目标
    * Q‑C 在桥运行中、DP83869HM 的 125‑MHz CLK_OUT 是否必须始终连接到任何 MAC?
         如有需要、它是否应连接到 SGMII‑侧 MAC 和/或 RGMII‑侧 MAC?
          如果预期的目标 MAC 不能接受该时钟、我们是否应该避免任何副作用或功能丧失?

    5) 桥接模式下的附加限制
    我们知道、在两种桥接模式下、PRBS 模式均不适用。

    *Q‑D. 我们是否应该考虑任何其他 Bridge‑MODE‑特定限制(例如,LED 链路指示行为、自动‑协商行为、速度/双工限制)?
         提前感谢您的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    RGMII 转 SGMII 桥接模式的搭接配置如下所示。 这将使 DP83869 能够进入 RGMII 转 SGMII 桥接模式。

    对于 Q-B、SGMII MAC 是否支持自动协商? 如果 MAC 不支持自动协商、则必须写入  REG (0x0C00)= 0x0140 # BIT12='0'=>禁用自动协商以禁用自动协商。  

    对于 Q-C、具体取决于 MAC 要求。 如果 MAC 需要额外的时钟来实现相位/频率同步、您可以选择使用 DP83869 CLK_OUT。

    对于 Q-D、 LED(如果使用)在桥接模式下指示 RGMII 侧的状态。

    谢谢

    David