This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF10EVM:DAC39RF10EVM 旧版本的 GUI 请求

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF12EVM, DAC39RF10, DAC39RF10EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1622815/dac39rf10evm-dac39rf10evm-gui-request-for-older-version

器件型号: DAC39RF10EVM
Thread 中讨论的其他器件: DAC39RF10、DAC39RF12EVM

嗨、大家好
我正在努力让 DAC39RF10EVM 使用 Xilinx FPGA 主机板。 我已经成功地让部分但并非所有车道都正常工作。 为了进一步调试、我需要访问 DAC39RF10 上的 LANE_STATUS 和 LANE_ERR 等寄存器。 但是、我无法在最新版本的 GUI 上访问这些内容。 您可能会为我提供旧版本的 GUI(如用户指南中所示)、它支持更低级别的寄存器访问?

或者、您是否可以提供有关如何通过 FTDI 器件访问 SPI 寄存器的信息?

我花了一些时间尝试让 SPI 通过 FMC 工作,我发现这个论坛帖子解释说,为了实现这个功能,必须对电路板进行一些修改: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1252520/dac39rf10evm-da39rf10-configuration-gui ;你可以想象,如果我能帮助,我想尽量避免这个问题。

谢谢!

Roddy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉 — 上面的链接应该是 e2e.ti.com/.../dac39rf10evm-j12-jumper-alternative

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Roddy、  

    最新版本的 DAC39RF12EVM GUI 包含具有完整 FTDI 访问权限的 Python API。 有几个示例脚本可帮助像 GUI 那样启动 DAC。 然后、您可以使用 dac39rf1xWrapper 类的 reg_read 和 reg_write 方法实现完全的低级寄存器控制。  

    可以在安装后在 GUI exe 位置找到该 API。

    谢谢、

    Rob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rob --我找到了 Python API、并让它与董事会交谈。 :-)