This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220EVM:ADS1220EVM 多通道显示、带 ADC 专业版

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220EVM, ADCPRO, ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1622424/ads1220evm-ads1220evm-multi-channel-display-with-adc-pro

器件型号: ADS1220EVM
Thread 中讨论的其他器件: ADCPro、ADS1220

我将 ADS1220EVM 与 ADCPro 软件一起使用。 是否有方法可以测量多个通道和绘图? 例如、在测量一个或多个单通道时记录温度? 因此、对于一些测量、可以实现温度补偿。  

谢谢您的支持。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garry:

    是的、 您可以测量多个通道(包括内部温度传感器)、并使用 ADS1220EVM 和 ADCPro 软件绘制这些通道、需要采用顺序方法进行采样、而不是对多个模拟输入进行真正的同步采样。 ADS1220 具有灵活的输入多路复用器 (MUX)、此多路复用器可配置为读取不同的通道、包括内部温度传感器、以启用补偿。  
    • 顺序通道切换 (ADCPro GUI):
      • 使用适用于 ADS1220EVM 的 ADCPro 软件、您可以配置器件寄存器。 您可以设置多路复用器以选择不同的输入通道或内部温度传感器。
      • 要记录数据、请使用插件中的“数据收集“功能将数据保存到文本文件。
      • 注: 您需要手动或通过脚本切换通道配置(例如,输入 1 ->温度传感器->输入 2)来获得组合日志。
    • 使用内部温度传感器进行补偿
      • ADS1220 具有一个内部温度传感器、可通过读取该传感器来测量器件的温度、从而进行补偿计算。
      • 您可以将 MUX 设置为“内部温度传感器“(MUX[3:0]= 1110)。
      • 过程: 测量目标输入通道、然后切换到内部温度传感器、进行测量、然后重复。
    • 数据记录和导出:
      • ADCPro 软件包含内置分析工具、包括范围和数据收集、以将数据保存到文件中。
      • 您可以将此数据导出到文本文件或 Excel 以同时绘制温度和通道测量值以进行关联。

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    感谢您的回答。  

    我了解如何使用自己在 UC 上但在 ADCPro GUI 中没有的代码执行该操作。  

    我想我要寻找的是 ADCPro 中的脚本功能。 如何或在哪里可以做到这一点?

    否则、我必须将样本 change config sample 配置为更长的周期、没有任何时间关系、因为我要手动进行配置...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garry:

    因为我在旅行、所以很抱歉反应迟来了。 ADCPro 基于使用 LabVIEW 软件的插件架构构建、因此 无法为该评估平台编写您自己的脚本语言。  

    BR、

    Dale