This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120EVM:将电信号转换为扭矩读数

Guru**** 2917280 points

Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO, ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1624140/ads1120evm-convert-electrical-signals-to-torque-readings

器件型号: ADS1120EVM
Thread 中讨论的其他器件: ADCPro、ADS1220

您好:

我将 ADS1x20EVM 评估模块与 ADCPro 软件配合使用。 我有一个应变片扭转称重传感器、具有全轮式桥配置。 向称重传感器施加扭矩时、软件似乎会收到电信号。 我所困扰的部分是如何将这些电信号转换为扭矩读数。 我一直在将数据保存到.txt 文件中、然后将它们复制/粘贴到 Excel 中进行数据分析。 我在数据表中没有看到任何关于使用已知权重校准信号的内容。 我很感激在这方面的任何见解或指导。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、德雷克·布尔图姆

    您是否希望从我们这里获得具体信息? 通常、我们希望您成为相关应用的专家、也希望您成为 ADC 专家。

    但我认为一般情况下,你只需要在你的测量范围内应用已知的重量(例如 0.5kg, 1kg, 5kg,和 10kg ),每重量进行几次测量以降低噪声,然后这将表征传感器响应(至少在特定温度下)。 然后、您可以使用查找表+插值或多项式方程来确定测量的任何新信号。 当然、您需要推导方程或创建表+内插算法

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    我 主要想问、是否有 过滤不需要的数据的最佳实践。

    当我应用已知权重并运行测试插件时、它会提供数千个输出数据读数。 我很难确定哪些读数是有价值的、哪些不是有价值的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、德雷克·布尔图姆

    我想这取决于您所说的“不需要的“? 您是否尝试移除特定频率(例如 60Hz)?

    听起来您可能还需要担心从 ADC 接收到的数据量。 我不知道我对此问题有一个答案、这实际上取决于您在系统中尝试执行的操作。 一些 工程师会测量多个信号、因此他们对每个通道进行测量、然后移动到下一个通道。 一些工程师需要节省功耗、因此例如、他们可能每 500ms 只采集 1 到几个样本、然后在剩余时间内系统处于睡眠状态。 一些工程师始终在单个通道上持续转换、因此需要 不断地以某个时间间隔评估接收到的数据(例如,他们获取最后 10 个样本的运行平均值)

    同样,有这么多的方法来实现相同的目标,我没有任何具体的方法来提供给你。 归结为您对所设计系统的最终目标

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不需要的数据只是电气噪声、与施加的负载不直接相关的任何东西。 我目前不希望移除特定的频率。

    最后一个示例听起来与我尝试对应用程序做的事情非常接近。 ADCPro 软件是否支持持续评估数据?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、德雷克·伯特鲁姆、

    不必要的噪声属于相当广泛的类别。 输入滤波、电源滤波、采用良好的布线和布局技术、屏蔽布线和/或 PCB 等有助于消除不需要的信号

    EVM GUI 的右上角有#个样本、用于指示要采集的样本数。 我不知道这个数字是否有实际限制、但我想会有限制。 此外、EVM 将用作评估平台、因此它不一定支持您希望 ADC 执行的所有操作。 当然、GUI 不会对数据、均值计算等执行任何实时计算、因此将 EVM 连接到外部控制器(如 MSPM0 LaunchPad)、并使用我们的 ADS1220 示例代码作为您自己固件的起点可能更有意义

    -布莱恩